Informationen zu rechtlichen Bestimmungen
Der X8712A entspricht den folgenden Normen für Sicherheit und elektromagnetische Verträglichkeit (EMV):
EMV-Vorschriften
IEC 61326-1:2012 / EN 64326-1:2013
Kanada: ICES/NMB-001: Ausgabe 4, Juni 2006
Australien/Neuseeland: AS/NZS CISPR 11:2011

Aufsichtsrechtliche Kennzeichnungen
| Symbole/Kennzeichnungen | Beschreibung |
|---|---|
Das CE-Zeichen ist eine eingetragene Marke der Europäischen Gemeinschaft. Dieses CE-Zeichen weist darauf hin, dass das Produkt alle einschlägigen europäischen Richtlinien erfüllt. ISM 1-A bedeutet, dass es sich bei dem Produkt um ein industrielles, wissenschaftliches und medizinisches Produkt der Gruppe 1, Klasse A (CISPR 11, Klausel 4) handelt. | |
Das ETL-Zeichen ist eine eingetragene Marke von Intertek. | |
Dieses Symbol gibt den Zeitraum an, in dem bei normalem Gebrauch keine gefährlichen oder giftigen Stoffelemente austreten oder abgebaut werden. Die erwartete Nutzungsdauer dieses Produkts liegt bei vierzig Jahren. | |
| Dieses Symbol ist eine südkoreanische A-EMV-Erklärung mit dem Produktkennzeichen R-REM-Kst-GM18498. Dieses Gerät eignet sich für den professionellen Einsatz und ist für den Einsatz in elektromagnetischer Umgebung außerhalb des Hauses geeignet. |
ICES/NMB-001 bedeutet, dass dieses ISM-Gerät mit der kanadischen Norm ICES-001 konform ist. Cet appareil ISM est conforme a la norme NMB-001 du Canada. | |
| Das CSA-Zeichen ist eine eingetragene Marke der Canadian Standards Association. |
| Das RCM-Zeichen ist eine eingetragene Marke der Spectrum Management Agency of Australia. Dies kennzeichnet die Einhaltung der australischen EMV-Rahmenrichtlinien gemäß den Bestimmungen des Radio Communication Act von 1992. | |
| Dieses Gerät entspricht der Kennzeichnungsanforderung gemäß WEEE-Richtlinie (2002/96/EC). Dieses angebrachte Produktetikett weist darauf hin, dass Sie dieses elektrische/elektronische Produkt nicht im Hausmüll entsorgen dürfen. Im Einklang mit den Gerätetypen in Anhang 1 der WEEE-Richtlinie ist dieses Instrument als „Überwachungs- und Kontrollinstrument“ eingestuft. Um dieses nicht erwünschte Instrument zurückzugeben, können Sie Kontakt mit dem nächstgelegenen Keysight Service Center aufnehmen oder die Website http://about.keysight.com/en/companyinfo/environment/takeback.shtml für weitere Informationen besuchen. |