규제 정보

X8712A는 다음과 같은 안전 및 EMC(전자기 환경 적합성) 규정을 준수합니다.

EMC 규정

  • IEC 61326-1:2012 / EN 64326-1:2013

  • 캐나다: ICES/NMB-001: 4판, 2006년 6월

  • 호주/뉴질랜드: AS/NZS CISPR 11:2011

규제 표시

기호/표시설명

CE 마크는 EC의 등록 상표입니다. 이 CE 마크는 모든 관련 European Legal Directives를 준수하는 제품을 나타냅니다.

ISM 1-A 는 계측기가 산업 과학 및 의료 그룹 1 등급 A 제품(CISPER 11, 4절)임을 나타냅니다.

ETL 마크는 Intertek의 등록 상표입니다.

이 기호는 정상적인 사용 도중 유해 또는 독성 물질 요소가 누출되거나 저하되지 않을 것으로 예상되는 기간을 나타냅니다. 제품의 기대 수명은 40년입니다.

이 기호는 한국 클래스 A EMC 선언이며 제품 식별 코드는 R-REM-Kst-GM18498입니다.

이 장비는 전문적인 용도에 적합하며 가정 이외의 전자파 환경에서 사용할 수 있습니다.


ICES/NMB-001은 이 ISM 장치가 Canadian ICES-001을 준수함을 나타냅니다.

Cet appareil ISM est conforme a la norme NMB-001 du Canada.

CSA 마크는 Canadian Standards Association의 등록 상표입니다.

RCM 마크는 Spectrum Management Agency of Australia의 등록 상표입니다. 이는 1992년의 Radio Communication Act 조항 하의 호주 EMC 프레임워크 규정을 준수함을 나타냅니다.

이 계측기는 WEEE 지침(2002/96/EC) 마크 요구 사항을 준수합니다. 부착된 제품 라벨은 본 전자/전기 제품을 국내 가정용 폐기물로 폐기할 수 없음을 나타냅니다.

WEEE 지침 별첨 1의 장비 유형에 따라 이 계측기는 모니터링 및 제어 계측기 제품으로 분류됩니다.

필요 없는 계측기를 반환하려면 가까운 Keysight 서비스 센터에 문의하거나 http://about.keysight.com/en/companyinfo/environment/takeback.shtml에서 자세한 정보를 참조하십시오.