規制情報
X8712Aは、下記の安全規格と電磁環境適合性(EMC)規格に準拠します。
EMC規格
IEC 61326-1:2012/EN 64326-1:2013
カナダ:ICES/NMB-001: Issue 4、2006年6月
オーストラリア/ニュージーランド:AS/NZS CISPR11:2011
規制マーク
記号/マーク | 説明 |
---|---|
CEマークは、欧州共同体の登録商標です。このCEマークは、製品が関連するすべての欧州の法指令に適合することを示します。 ISM 1-Aは、本器がIndustrial Scientific and Medical Group 1 Class A製品(CISPER 11、Clause 4)であることを示しています。 | |
ETLマークは、Intertekの登録商標です。 | |
この記号は、通常使用時に危険物質または有害物質が漏れ出すことがないと考えられる期間の長さを示します。製品の期待寿命は約40年間です。 | |
この記号は韓国のクラスA EMC宣言です。製品識別コードはR-REM-Kst-GM18498です。 この機器は、業務用途に適合しています。また、屋外の電磁波環境での使用に適合しています。 | |
ICES/NMB-001は、このISM機器がカナダのICES-001に適合していることを示します。 Cet appareil ISM est conforme a la norme NMB-001 du Canada. | |
CSAマークは、カナダ規格協会の登録商標です。 | |
RCMマークは、オーストラリアのスペクトラム管理局の登録商標です。これは、オーストラリアのRadio Communication Act(1992)の条項に基づくEMCフレームワーク規制への適合を示します。 | |
本器は、WEEE指令(2002/96/EC)のマーキング要件に適合します。貼付された製品ラベルは、本電気/電子製品を家庭ゴミとして廃棄してはならないことを示します。 WEEE指令付録1の機器タイプに基づいて、本器はMonitoring and Control Instrument製品に分類されます。 不要になった測定器の回収については、計測お客様窓口にお問い合わせいただくか、下記を参照してください。http://about.keysight.com/en/companyinfo/environment/takeback.shtml |