警告メッセージとエラーメッセージ

以下は、イベントベースパワー解析ソフトウェアを使用しているときに解決する必要がある警告メッセージとエラーメッセージです。

警告メッセージ/エラーメッセージ意味
Low disk space.Only able to capture [ XX Day XX Hr XX Min ] of continuous mode dataこのメッセージは、長時間ロギング(連続モード)の期間が、現在使用可能なディスク空き容量で保存できる長さよりも長い場合に表示されます。
Lower threshold must be less than or equal to upper threshold.

このメッセージは、設定されているバッテリーしきい値の下限しきい値が、上限しきい値よりも高い値に設定されている場合に表示されます。

Upper threshold must be greater than or equal to lower threshold.

このメッセージは、設定されているバッテリーしきい値の上限しきい値が、下限しきい値よりも低い値に設定されている場合に表示されます。

Time Interval has been adjusted to {NUMBER}.Valid Range: [{LOWER_LIMIT_NUMBER},{UPPER_LIMIT_NUMBER}]

このメッセージは、タイムインターバルの設定が範囲外の場合に表示されます。

Sample count has been adjusted to {NUMBER}.Valid Range: [{LOWER_LIMIT_NUMBER},{UPPER_LIMIT_NUMBER}]

このメッセージは、サンプル値の設定が範囲外の場合に表示されます。

Channel 1 Voltage has been adjusted to {NUMBER}.Valid Range: [{LOWER_LIMIT_NUMBER},{UPPER_LIMIT_NUMBER}]

このメッセージは、チャネル1の電圧値の設定が範囲外の場合に表示されます。

Channel 1 Current Limit has been adjusted to {NUMBER}.Valid Range: [{LOWER_LIMIT_NUMBER},{UPPER_LIMIT_NUMBER}]

このメッセージは、 チャネル1の電流リミット値の設定が範囲外の場合に表示されます。

Channel 3 Voltage has been adjusted to {NUMBER}.Valid Range: [{LOWER_LIMIT_NUMBER},{UPPER_LIMIT_NUMBER}]

このメッセージは、チャネル3の電圧値の設定が範囲外の場合に表示されます。

Channel 3 Current Limit has been adjusted to {NUMBER}.Valid Range: [{LOWER_LIMIT_NUMBER},{UPPER_LIMIT_NUMBER}]

このメッセージは、チャネル3の電流リミット値の設定が範囲外の場合に表示されます。


Channel 4 Voltage has been adjusted to {NUMBER}.Valid Range: [{LOWER_LIMIT_NUMBER},{UPPER_LIMIT_NUMBER}]

このメッセージは、 チャネル4の電圧の設定が範囲外の場合に表示されます。

Channel 4 Current Limit has been adjusted to {NUMBER}.Valid Range: [{LOWER_LIMIT_NUMBER},{UPPER_LIMIT_NUMBER}]

このメッセージは、 チャネル4の電流リミット値の設定が範囲外の場合に表示されます。


Center Frequency (MHz) has been adjusted to {NUMBER}.Valid Range: [{LOWER_LIMIT_NUMBER},{UPPER_LIMIT_NUMBER}]このメッセージは、中心周波数値の設定が範囲外の場合に表示されます。
The Timeout (s) must be a whole number from 0 to 600.このメッセージは、タイムアウト値の設定が範囲外の場合に表示されます。
The Delay (s) must be a whole number from 0 to 600.

このメッセージは、遅延時間の設定が範囲外の場合に表示されます。

The Trigger Level must be a real number from {LOWER_LIMIT_NUMBER} to {UPPER_LIMIT_NUMBER}.このメッセージは、トリガレベルの設定が範囲外の場合に表示されます。
The offset (s) must be a whole number from {LOWER_LIMIT_NUMBER} to {UPPER_LIMIT_NUMBER}.このメッセージは、 トリガオフセット時間の設定が範囲外の場合に表示されます。
Please save current work to file before Acquire.このメッセージは、ファイルをセーブせずに[Acquire]をクリックしようとしたときに表示されます。
Existing setting file ({FILENAME}) will be overwritten.Do you want to proceed?このメッセージは、収集を開始したときにプログラムが既存の設定ファイルを検出すると表示されます。
Existing setting file ({FILENAME}) and long term logging HDF5 data files ({FILENAME}) will be overwritten.Do you want to proceed?

このメッセージは、データ収集を開始する前にソフトウェアが既存の設定ファイルとLTL HDF5データファイルを検出したときに表示されます。

Unable to acquire without channel 1.このメッセージは、収集を開始しようとしたときに、チャネル1モジュールが無効、またはインストールされているモジュールがない場合に表示されます。
Error occurred while connecting to instrument.このメッセージは、[Acquire]ボタンをクリックした後、プログラムが機器に接続中にエラーが発生した場合に表示されます。
Trigger time out! Please increase your [Timeout(s)] value.Click the Yes button to return Single acquire result.Click the No button to stop acquistion.このメッセージは、トリガモードでデータを収集しているときに タイムアウト 値の設定が短すぎる場合に表示されます。
Timeout error occurred while configuring instrument.このメッセージは、[Acquire]ボタンをクリックした後、プログラムが機器を設定中にタイムアウトエラーが発生した場合に表示されます。
Error occurred while configuring hardware.このメッセージは、[Acquire]ボタンをクリックした後、プログラムが機器を設定中にエラーが発生した場合に表示されます。
Error occurred while acquiring data from Channel1 Channel2 Channel3 Channel4このメッセージは、特定のチャネルでエラーが発生した場合に発生します。
User configured continuous acquisition duration is too short, the value has been adjusted to {0} sこのメッセージは、連続モード収集を開始する前に、設定された長時間ロギング期間が短すぎる場合に表示されます。データの収集に進む前に、値は自動的に最小値に調整されます。
Timeout occurred while acquiring data from instrument.このメッセージは、プログラムが連続モードデータを収集中にタイムアウトエラーが発生した場合に表示されます。
Cannot export data.Analysis results is outdated, please analyze first.このメッセージは、CSVにデータをエクスポートしようとしたときに、解析結果が最新でない場合に表示されます。
Analysis data exported to: {FILEPATH.csv}このメッセージは、CSVファイルが正常にエクスポートされたときに表示されます。
Failed to load Long Term Logging HDF5 data file{0}.Displaying incomplete data.このメッセージは、 連続モードの設定ファイルを開いたときに、LTL HDF5データファイルを開けない場合に表示されます。このエラーは、HDF5データがanalysis2ファイルに適合していないか、またはファイルが見つからずにユーザーがLTLデータファイルの指定をやめた場合に発生する可能性があります。
Failed to load Long Term Logging HDF5 data file! HDF5 data file mismatch with analysis2 file.Displaying incomplete data.

このメッセージは、 連続モードの設定ファイルを開いたときに、 LTL HDF5データファイルがanalysis2設定ファイルに関連しているものではない場合に表示されます。

Failed to load analysis2 file! Do you want to load default setting?このメッセージは、設定ファイルを開こうとしたときに、ソフトウェアがそれをロードできなかった場合に表示されます。ファイルは破損している可能性があります。
Cannot find long term logging HDF5 data file{FILENAME}.Please locate it and press OK.このメッセージは、連続モードのファイルを開いたときに、何らかの理由でプログラムが同じパスで関連LTL HDF5ファイルを特定できなかった場合に表示されます。このメッセージが表示されたら、ファイルを別途指定、選択して[OK]をクリックするか、または[Cancel]をクリックします。
Unsaved setting will be lost.Do you want to proceed to create the new file?このメッセージは、新しい設定ファイルを作成しようとしたときに([File]メニュー > [New])、現在のファイルに保存されていない変更がある場合に表示されます。
Unsaved setting will be lost.\n Do you want to proceed to open file?このメッセージは、設定ファイルを開こうとしたときに([File]メニュー > [Open])、現在のファイルに保存されていない変更がある場合に表示されます。
Setting file was saved.Due to long term logging data file is generally a large file, we recommend that you copy the file with file explorer.Please copy the long term logging HDF5 data file, from {OLD_LTL_FILEPATH} to {NEW_FILE_PATH}.このメッセージは、 連続モードファイルの[Save As]をクリックしたときに表示されます。プログラムは設定ファイルのみを保存し、LTL HDF5データファイルを保存しません。このメッセージボックスが表示されたら、LTL HDF5データファイルを手作業で新しいファイルパスにコピーする必要があります。
Do you want to stop loading the file?このメッセージは、プログラムがファイルをロードしているときに[Stop]ボタンをクリックした場合に表示されます。
Do you want to stop acquisition?このメッセージは、プログラムが機器からデータを収集しているときに[Stop]ボタンをクリックした場合に表示されます。

Are you sure you want to stop the main chart updates or analysis?

Depending on the size of data set and your PC specifications, it will take a few minutes to completely stop the software operation.

During this time, the results shown on the screen (Main chart, CCDF, Analysis result and Occupied Time and Chart Consumption charts) will be invalid.

When you have updated the settings, click Analyze to update the results manually.

このメッセージは、プログラムがデータ解析を実行しているときに[Stop]ボタンをクリックした場合に表示されます。
Do you want to stop ongoing activity?このメッセージは、プログラムが上記以外の何らかの動作を実行しているときに[Stop]ボタンをクリックした場合に表示されます。
Channel 1 module is not supported.このメッセージは、右上の機器選択UIコンポーネントで機器を選択しているときに、チャネル1モジュールが不適正なモジュール(N6791AまたはN6792AまたはN6784A)を使用している場合に表示されます。
No channel 1 module detected in the instrumentこのメッセージは、右上の機器選択UIコンポーネントで機器を選択しているときに、チャネル1にモジュールがない場合に表示されます。
Could not open long term logging HDF5 data file{FILENAME} to analyze.

このメッセージは、 ズーム、解析を実行しようとしたときに、何らかの理由でズームまたは解析を実行するためのLTL HDF5データファイルを開けない場合に表示されます。

通知メッセージ

以下のメッセージは、アイコンをクリックして通知ウィンドウ()を表示すると確認することができます。通知がある場合、アイコンは青色()になります。

通知意味
Acquire button is disabled as instrument is offline.このメッセージは、機器選択コンポーネントから機器を選択したときに、機器がオフラインの場合に通知ウィンドウに表示されます。
Long term logging acquisition time is up, stopping acquisition.このメッセージは、ユーザーが定義した期間にしたがって連続モード収集が終了したときに、通知ウィンドウに表示されます。
Error occurred while loading file.このメッセージは、プログラムがファイルをロードしているときにエラーが発生した場合に表示されます。
Invalid analysis result.Previous threshold settings were changed but not analyzed.Click "Analyze" to update results.このメッセージは、ファイルをロードした後、ユーザーが前のセッションのバッテリーしきい値設定を変更したにも関わらず解析を実行せずにファイルを保存した場合に、通知ウィンドウに表示されます。