图表属性
KS833A2A 软件中的主图表和 CCDF 图有各自独立的图表设置。单击下面显示的齿轮图标以在弹出窗口中显示其设置。

| 主图表设置 | |
|---|---|
| Title 输入图表的名称。默认标题:主图表 |
Show values at cursor 选中此复选框可在主图表上移动光标时,显示四个图形中每个点的时间戳以及相应的 X 和 Y 数据(如果适用)。
| |
Show Legend 选中此复选框可显示图例,其中每条轨迹线的颜色对应于相应的通道。 | |
Show Waveforms 选中所需复选框以显示或隐藏主图表中的波形。 必须在此图表中至少显示一个波形。您可以修改每个通道垂直轴的标题。 | |
Y-Axis 根据硬件设置中安装的模块类型,每个波形的垂直轴上显示的单位可能不同。
Auto Scale:自动缩放轴以适应整个数据系列 Max 和 Min:设置 Y 轴的最大值和最小值 | |
| CCDF 图设置 | |
| Title 输入图表的名称。默认标题:CCDF |
Show values at cursor 选中此复选框可在移动光标时显示波形的电量和时间(百分比)和电流(采用对数标尺)值。
| |
Show Waveforms 选 中相应的复选框以显示 CCDF 图中以百分比 (%) 表示的电量和以百分比 (%) 表示的时间的跟踪曲线。必须在此图表中至少显示一个波形。此处所做的更改将在关闭对话框时反映出来。 |