基于事件的电源分析

KeysightX8712A IoT 设备电池寿命优化解决方案将直流电源分析仪、SMU 模块、射频事件检测器和 Keysight 基于事件的电源分析软件结合在一个集成的解决方案中,可用于:

  • 使用快速、轻松的基于事件的功耗分析来检测设计缺陷。
    测量、保存和调用最多 8 天的数据,以查看设备在典型操作周期中的电量消耗行为。X8712A 自动将设备的关键射频或直流事件与功耗相关联(细化到子系统或事件级别)。通过此功能,您可以识别消耗电流最大的事件或子系统,并相应地对其进行优化以满足电池寿命要求。
  • 轻松地估算 IoT 设备的电池寿命。
    在测量子系统级别的功耗时,Keysight 基于事件的电源分析软件以百分比计算射频或直流事件的所用时间和电流消耗贡献,并以表格和图表格式显示这些信息。

    对于同质信号,这使您能够在很短的时间内轻松估算电池寿命(以小时为单位)。通过指定电池容量和相关区域,基于事件的电源分析软件将显示估算的电池寿命。电池寿命估算功能可作为品质因数的一个有用的指标,用于在不同条件之间进行比较。设计人员可以使用此功能来量化电池寿命的延长情况,以进行设计优化工作。

有关更多信息,请访问 www.keysight.com/find/X8712A

特性

有关此解决方案的特性,请参考数据表,网址是 http://literature.cdn.keysight.com/litweb/PDF/5992-3085EN.pdf




安全和法规信息
环境条件
法规信息
销售与技术支持