声明
版权声明
是德科技 2020 - 2021
根据美国和国际版权法,未经是德科技事先允许和书面同意,不得以任何形式或通过任何方式(包括电子存储和检索或翻译为其他国家或地区的语言)复制本手册中的任何内容。
手册信息
部件号:X8712-90004
第 5 版,2021 年 4 月
是德科技
Bayan Lepas Free Industrial Zone,
11900 Penang, Malaysia
技术许可证
本文档中描述的硬件和/或软件仅在得到许可的情况下提供并且只能根据此类许可的条款进行使用或复制。
合规性声明
可以从 Web 上下载本产品以及其他是德科技产品的合规性声明。请访问 http://www.keysight.com/go/conformity。然后,可以按产品编号进行搜索,以找到最新的合规性声明。
美国政府的权利
本软件属于联邦采购法规(“FAR”)2.101 定义的“商用计算机软件”。根据 FAR 第 12.212 条和第 27.405-3 条以及美国国防部 FAR 补充条例(以下称“DFARS”)第 227.7202 条,美国政府采购商业计算机软件须与本软件按惯例向公众提供时一样适用相同的条款。相应地,是德科技依据其最终用户许可协议 (EULA) 中所述的标准商业使用许可向美国政府客户提供本软件,您可以从以下网址获取该许可协议的副本:http://www.keysight.com/find/sweula。EULA 中所述的许可表示美国政府使用、修改、分发或披露本软件所具有的专属权利。除了其他事项之外,EULA 及其所述的许可证不要求或不允许是德科技:(1) 提供按惯例并未向公众提供的与商业计算机软件或商业计算机软件文档相关的技术信息;或 (2) 超出按惯例向公众提供的使用、修改、复制、发布、执行、显示或披露商业计算机软件或商业计算机软件文档的权利,向政府让与或以任何其他方式向政府提供额外权利。超出 EULA 规定范围的任何其他政府要求均不适用,除非 FAR 和 DFARS 明确要求所有商业计算机软件提供商都必须使用这些条款、权利或使用许可,而且 EULA 的其他地方以书面形式具体规定了这些条款、权利或使用许可。是德科技对更新、修订或以任何其他方式修改本软件不承担任何责任。对于 FAR 第 2.101 条定义的任何技术数据,根据 FAR 第 12.211 条和第 27.404.2 条以及 DFARS 第 227.7102 条的规定,美国政府所获得的权利不会超出 FAR 第 27.401 条或 DFAR 第 227.7103-5 (c) 条所定义的适用于任何技术数据的“有限权利”。
担保说明
本文档中包含的材料“按原样”提供,在以后的版本中如有更改,恕不另行通知。此外,在适用法律允许的最大范围内,是德科技不承诺与本手册及其包含的任何信息相关的任何明示或暗示的保证,包括但不限于对适销性和特定用途适用性的暗示担保。对于因提供、使用或运用本文档或其包含的任何信息所导致的错误或者意外或必然损害,是德科技概不负责。如果是德科技和用户另有书面协议,并且其中的某些保修条款涉及了本文档中与这些条款冲突的资料,则以此协议中的担保条款为准。
安全声明
“小心”声明表示存在危险。它要求在执行操作步骤时必须加以注意,如果不正确执行操作或不遵循操作步骤,则可能会导致产品损坏或重要数据丢失。在没有完全理解指定的条件且不满足这些条件的情况下,请勿继续执行“小心”声明没有指示的任何不当操作。
“警告”声明表示存在危险。它要求在执行操作步骤时必须加以注意,如果不正确执行操作或不遵循操作步骤,则可能会导致人身伤亡。在没有完全理解指定的条件且不满足这些条件的情况下,请勿继续执行“警告”声明没有指示的任何不当操作。
安全标志
仪器上及文档中的以下标志表示为了保证仪器的安全操作而必须采取的预防措施。
| 交流电 (AC) |
| 直流电 (DC) |
| 小心,有电击危险 |
| 小心,有危险(请参考本手册了解具体的“警告”或“小心”信息) |
| 框架或机箱(接地)端子 |
| 备用电源。当开关关闭时,设备未与交流电源完全断开连接 |
| 保护接地端子 |
| 设备由双重绝缘或加强绝缘保护 |
安全信息
请在使用此仪器之前阅读以下信息。
在本仪器的操作、服务和维修的各个阶段中,必须遵循下面的常规安全预防措施。如果未遵循这些预防措施或本手册其他部分所述的特定警告,则会违反有关仪器的设计、制造和预期用途方面的安全标准。是德科技对用户不遵守这些规定而导致的故障不承担任何责任。
一般原则
不要违反制造商的规定使用本产品。如果按照操作说明中未指定的方式使用此产品,则产品的保护功能可能会受到损害。
接通电源前
验证是否采取了所有安全预防措施。在接通电源并在保险丝模块中选择合适的电源线电压之前,请确保与设备的所有连接均正常。将仪器接地。本产品带有保护性接地端子。要尽量减小电击的危险,必须通过接地电源线将仪器连接到交流电源,将接地导线牢固地连接到电源插座的电气接地(安全接地)端。中断保护(接地)导线或接地保护端子的连接,将导致潜在电击危险,从而造成人身伤害。
不要在易爆环境中操作
请勿在存在易燃气体或烟雾的环境中操作仪器。
不要卸下仪器外壳
只能由合格的、经过维修培训且了解潜在危险的专业人员卸下仪器外壳。在卸下仪器外壳之前,要始终断开电源线和任何外部电路的连接。
不要改装仪器
不要安装替代零件或对本产品进行任何未授权的改装。请将产品退还至 Keysight 销售和服务办事处接受服务和维修以确保保持其安全特性。
出现损坏时
仪器一旦出现损坏或故障迹象,应立即停止操作并防止意外操作,等待合格的维修人员进行修理。