法规信息
X8712A 符合下列安全和电磁兼容性 (EMC) 要求:
EMC 法规
IEC 61326-1:2012/EN 64326-1:2013
加拿大:ICES/NMB-001:2006 年 6 月,第 4 版
澳大利亚/新西兰:AS/NZS CISPR 11:2011

法规标记
| 标志/标记 | 描述 |
|---|---|
CE 标记是欧洲共同体的注册商标。此 CE 标记表示产品符合所有相关的欧洲法律规定。 ISM 1-A 表示仪器属于“工业科学和医疗组 1 类别 A”产品(国际无线电干扰特别委员会 (CISPR) 11,第 4 条) | |
ETL 标记是 Intertek 的注册商标。 | |
此符号表示在所示的时间段内,危险或有毒物质不会在正常使用中泄漏或造成损坏。该产品的预期使用寿命为四十年。 | |
| 此标志是韩国 A 类 EMC 声明,带有产品识别码 R-REM-Kst-GM18498。 此设备适合专业用途,可用于家庭以外的电磁环境。 |
ICES/NMB-001 表示此 ISM 设备符合加拿大 ICES-001 规定。 Cet appareil ISM est conforme a la norme NMB-001 du Canada. | |
| CSA 标记是加拿大标准协会的注册商标。 |
| RCM 标记是 Spectrum Management Agency of Australia 的注册商标。它表示符合根据 1992 年《无线电通信法案》的条款制订的澳大利亚 EMC 框架的规定。 | |
| 此仪器符合 WEEE 指令 (2002/96/EC) 标记要求。粘贴的该产品标签指示不得将此电气或电子产品丢弃在家庭垃圾中。 根据 WEEE 指令附件 1 中的设备类型,将此仪器分类为“监测和控制仪器”产品。 要退还该不需要的仪器,请联系离您最近的是德科技服务中心,或访问 http://about.keysight.com/en/companyinfo/environment/takeback.shtml 了解更多信息。 |