系统和安装要求

PC 操作系统

  • Windows 10(64 位)

环境条件

X8712A 适合在室内以及无凝结区域使用。下表显示了此仪器的一般环境要求。

环境条件要求

温度

运行条件
0 到 55 °C

储存条件
30 到 70 °C

湿度

运行条件
在 40 °C 时最高为 80% 相对湿度(无凝结)

储存条件
在 40 °C 时最高为 95% 相对湿度(无凝结)

海拔高度最高 2000 米
污染度2