安装软件

Keysight 基于事件的电源分析安装向导

Keysight 基于事件的电源分析安装向导是一个集中化应用程序,其中包含 X8712A IoT 设备电池寿命优化解决方案所需的软件前提条件。下载最新的安装向导以访问软件包的新版本。

  1. 通过访问 www.keysight.com/find/KS833A2A,可找到 Keysight 基于事件的电源分析安装向导。您需要运行并安装该软件。
  2. 运行安装程序,按照屏幕上的说明进行操作。单击 “Finish” 完成安装。
  3. 如果尚未启动,请双击在桌面上创建的快捷方式以启动安装向导。
  4. 按照说明选择软件组件以将其安装到 PC 中。
  5. 当状态表明已安装了最新版本时,您可以关闭安装向导。

卸载基于事件的电源分析

  1. 单击 Windows 按钮并搜索“Control Panel”。
  2. 在“Programs”目录下,单击“Uninstall a program”并搜索“Keysight Event-Based Power Analysis”。
  3. 单击 “Uninstall” 卸载该应用程序。