缩放
使用缩放功能放大所需区域的波形,并将其显示在主图表区域。有几种方法可以放大并在主图表中显示所需区域以进行分析。
注释
软件将限制最大缩放级别,以便至少显示 11 个样本。

| 方法 | 步骤 |
|---|---|
| 1 | 使用 “Zoom In”和“Zoom Out”按钮。要返回到完整视图,请单击 “Reset Zoom” 或 “Zoom Out” 按钮。
|
| 2 | 用光标在主图表上单击并拖动,直到其覆盖所需的分析区域。 释放鼠标上的按钮进行放大。放大功能将应用于所有通道,并在主图表区域显示放大的区域。
|
| 3 | 在 “Zoom From”和“Zoom To” 中输入所需的时间跨度以设置缩放大小以进行分析。默认情况下,此处的时间反映了数据采集过程完成时 所录制波形的开始和结束时间。
|
| 4 | 拖动概览图中 缩放框 的边缘以调整其大小。也可以单击并拖动缩放框以在图表中平移。
|