Erfassung von Daten

Überprüfen Sie an dieser Stelle die Moduleinstellungen in der Software und stellen Sie sicher, dass sie mit der Hardwareverbindung übereinstimmen.

HINWEIS

Bevor Sie die Messung durchführen können, werden Sie ggf. aufgefordert, die in der .analysis-Datei vorgenommenen Änderungen zu speichern. Klicken Sie auf File (Datei) und wählen Sie die OptionSave (Speichern) oderSave As (Speichern unter), um die Änderungen in einer bestehenden oder neuen .analysis-Datei zu speichern.

  1. Schalten Sie Ihr Messobjekt ein und legen Sie es in die Abschirmbox. Schließen Sie die Abschirmbox.
  2. Klicken Sie auf Acquire (Erfassen), um mit der Erfassung der Wellenformen zu beginnen, und klicken Sie auf Stop (Stopp), um die Datenerfassung zu jedem beliebigen Zeitpunkt während der Messung zu beenden. Im kontinuierlichen Modus können Sie auf die Schaltfläche Pause klicken, um die Aktualisierung der Tabelle vorübergehend anzuhalten und die Stromwellenformen in der Haupttabelle anzusehen. Klicken Sie erneut auf diese Schaltfläche, um den Prozess fortzusetzen.

  3. Sobald die Software die Messung abgeschlossen hat, sollten Sie die Wellenformen in der Haupttabelle sehen, wie unten illustriert. Bevor Sie Änderungen an der Anzeige vornehmen, vergewissern Sie sich, dass die Software die Datenerfassung abgeschlossen hat, was durch das Drehsymbol im Fortschrittsbalken veranschaulicht wird.

Öffnen Sie als Nächstes den Abschnitt Anzeige von Ergebnissen, um Ihre Ergebnisse zu analysieren. Öffnen Sie alternativ Ergebnisse und Einstellungen, um Anweisungen zur Analyse der Ergebnisse anzuzeigen.