Ergebnisse

Eine Zusammenfassung der Ergebnisse samt Definitionen finden Sie in der nachstehenden Tabelle.

EinstellungenBeschreibung
Akkubetriebsdauer

Geschätzte Akkubetriebsdauer in Stunden, basierend auf Ladung nach Ereignis, Zykluszeit und eingestellter Akkukapazität.

Akkubetriebsdauer = Akkukapazität (Ah) / Gesamtladung (Ah) * Zykluszeit (h).

Hinweis: Diese Berechnung basiert auf einem idealen Akku.

Gesamtladung

Stromintegration basierend auf der Zykluszeit zur Messung der Ladekapazität in Ampere pro Stunde.

Gesamtladung (Ah) = Summe aller Stromdaten von Kanal 1 innerhalb der Zykluszeit * Zeitintervall / 3600 Sekunden

Zykluszeit
Der über „Zoom From“ (Zoomen ab) und „Zoom To“ (Zoomen nach) in der Haupttabelle festgelegte Zeitraum. Dies wird auch als „Analysezeit“ bezeichnet.
Max. StromMaximaler erfasster Strom in dem Bereich zwischen den zwei Linienmarkern. Der Wert in der Ergebnisanzeige ist dasMaximum des Stromwerts bei der festgelegten Abtastrate und dem festgelegten Zeitintervall.
Durchschn. Strom

Durchschnittlicher Strom zwischen den beiden Linienmarkern.

Durchschn. Strom = Gesamtladung (Ah) / Zykluszeit (h).

Klicken Sie auf Results (Ergebnisse), um die detaillierten Ergebnisse gemäß den Ereignissen in einem separaten Popup-Fenster anzuzeigen.

EinstellungenBeschreibung
Ereignis und QuelleDie Namen der Ereignisse und Quellen entsprechen den Beschreibungen in Physische und Stromereignisse.
Belegte Zeit
Anzeige der belegtenZeit in Sekunden und des prozentualen Anteils (%) jedes Ereignisses. Diese Information wird auch im Balkendiagramm anhand der Farbe jeder Beschriftung angezeigt.
Ladungsverbrauch

Sortiert synchrone physische oder Stromereignisse innerhalb der Zykluszeit in <Einheit> und prozentualen Anteilen. Synchrone Ladung ist definiert als die Zuordnung des gleichen Zeitpositionsstroms in Kanal 1 und dessen Integration als Ladung nach Ereignis. Die Summe aller Ladungen nach Ereignissen entspricht der Gesamtladung.

Ladung nach Ereignis = Synchrone Ladung nach Ereignissen (Ah) / Gesamtladung (Ah) innerhalb der Zykluszeit * 100 %.