물리적 및 전류 이벤트

아래 Settings 창에 표시된 바와 같이 두 가지 유형의 이벤트가 있습니다.

  1. 물리적 이벤트
    채널 2에서 4까지는 물리적 이벤트라고 알려져 있으며, 이 이벤트는 선택한 채널에 따라 선택할 수 있습니다. 표시된 색상은 채널에서 N6705C에 레이블이 지정된 채널에 해당합니다.

  2. 전류 이벤트
    영역(zone)을 사용하여 전류 파형(채널 1)에서 파생된 다른 이벤트는 프로그램을 실행 중일 때는 항상 유효합니다. 영역(region)은 Avg Channel 1의 상위 또는 하위 영역(zone)에 따라 정의됩니다.

아래 표에 각 열의 세부정보가 우선순위가 높은 순서대로(위에서 아래로) 구성되어 있습니다.

Calculation Source레이블정의
Ch 2 Pwr DetDUT TX

연두색

동기는 X8712AD에 따르며, 우선순위가 가장 높은 DUT의 TX 이벤트로 할당됩니다.

Ch 2 Pwr DetPair TX

진한 녹색

동기는 X8712AD에 따르며, 우선순위가 두 번째로 높은 Pairing TX 또는 DUT RX 이벤트로 할당됩니다.

Ch 3 - VMLED1파란색

VM, AM 또는 2Q-PS 모드 중에서 선택하며, 채널 3에서 동기화됩니다.

Ch 4 - VMLED2보라색

VM, AM 또는 2Q-PS 모드에서 선택하며,채널 4에서 동기화됩니다.

Ch1 - BatteryStandby분홍색

채널 1의 최소 및 최대 전류에 의해 정의된 영역(Region) 또는 창입니다. 창 내의 모든 값이 포함됩니다.

Ch1 - Battery

MCU

주황색

우선순위가 낮은 영역 1과 동일합니다.
Ch1 - BatteryOther빨간색우선순위가 가장 낮은 영역 1과 동일합니다.
참고
  • 같은 영역(zone)에 이벤트가 2개 있는 경우 소프트웨어가 Calculation Source 표의 위쪽에 나열된 이벤트의 우선순위를 지정합니다. 소프트웨어는 결과의 일부로 비활성화된 채널은 고려하지 않습니다.
  • 소프트웨어 설정에서 비활성화된 채널은 이 표에서 볼 때 회색으로 처리됩니다.