物理和电流事件
下面的“Settings”窗口中显示了两种类型的事件。

- 物理事件
通道 2 至 4 称为物理事件,根据选择的通道,这些事件是可选的。显示的颜色对应于 N6705C 上标记的通道,如通道中所述。 - 电流事件
当程序运行时,从使用区域的电流波形(通道 1)派生的其他事件将始终有效。该区域由平均通道 1 中数据的上限或下限决定。
下表包含每列的详细信息,并按照从最高到最低(从上到下)的优先级排列各个列。
| Calculation Source | 标签 | 颜色 | 定义 |
|---|---|---|---|
| Ch 2 Pwr Det | DUT TX | 淡绿色 | 与 X8712AD 同步,分配为具有最高优先级的被测设备 TX 事件。 |
| Ch 2 Pwr Det | Pair TX | 暗绿色 | 与 X8712AD 同步,分配为具有第二高优先级的 Pairing TX 或 DUT RX 事件。 |
| Ch 3 - VM | LED1 | 蓝色 | 可选择 VM、AM 或 2Q-PS 模式,与通道 3 同步。 |
| Ch 4 - VM | LED2 | 紫色 | 可选择 VM、AM 或 2Q-PS 模式,与 通道 4 同步。 |
| Ch1 - Battery | Standby | 粉色 | 由通道 1 的最小和最大电流定义的区域或窗口。窗口中的任何值都将包括在内。 |
| Ch1 - Battery | MCU | 橙色 | 与优先级更低的区域 1 相同 |
| Ch1 - Battery | Other | 红色 | 与优先级最低的区域 1 相同 |
注释
- 当同一区域中存在两个事件时,软件将优先处理“Calculation Source”表格顶部列出的事件。软件不会将禁用的通道作为结果的一部分考虑在内。
- 在查看此表格时,软件设置中禁用的通道将显示为灰色。