通道
在下面显示的“Channels”部分,配置以下设置,并根据所安装的 SMU 模块的选择设置电压和电流限制。

模块
通道 1 和 2 的设置固定如下:
- 通道 1:电池仿真器
- 通道 2:射频功率检测器
为通道 3 和 4 选择以下任意两个模块
- 电流表
- 电压表
- 双象限电源
为通道 3 或 4 选择“2-Q Power Supply”模块将会要求用户设置电压以便测量电流。测量的电流可能为正值或负值。
- 清除未使用的通道的复选框以禁用 KS833A2A 软件设置。
通道 1 作为电池仿真器模块会设置恒定电压并测量电流。电流限值可保护被测设备并充当量程。当限值设为小于 0.1 A 时,X8712AD 将使用 10 A 范围获得低于 1 A 的精度。
本地和远程感测
此电源分析仪包含内置的继电器,用于从正负输出端子连接或断开相应的正负感测端子。出厂时,感测端子便已在内部连接到输出端子上。这也称作“本地感测”。
通过监控负载(而非输出端子)的电压,四线或远程感测可以改善负载的电压调整。这可自动补偿负载导线中的压降,这种方法对于会出现变化不定负载阻抗或很高导线阻抗的恒电压操作特别有用。由于远程感测与其他直流电源分析仪功能无关,因此无论电源分析仪是如何设定的,均可使用远程感测。远程感测对 CC 操作没有任何影响。
下图分别描绘了使用本地感测 (A) 和 4 线远程感测 (B) 的负载连接。感测端子上方的 4 线指示灯点亮时,表示感测端子已连接到负载。

有关详细信息,请参考 N6705C 直流电源分析仪用户指南中的“4 线感测连接”。
支持的 SMU 模块列表
根据 N6705C 中安装的 SMU 模块的选择,确保设置的电压和电流限值以及支持的模式和通道都在以下范围内。
具有 KS833A2A 许可证的基于事件的电源分析版本 2.0
| 模块 | 电压量程 (V) | 电流限值 (A) | 模式 | 可在以下通道中使用 |
|---|---|---|---|---|
| N6781A | 0 到 6.12 6.13 到 20.4 | 0 到 3.06 0 到 1.02 | VM、AM 和 2-QPS | 1、2、3 和 4 |
| N6782A * | 1、2、3 和 4 | |||
| N6784A * | 2、3 和 4 | |||
N6785A (双向电源模块) | 0 到 6.12 6.13 到 20.4 10.3 到 15.3 15.4 到 20.4 | 0 到 8.16 0 到 6.83 0 到 5.10 0 到 4.08 | 1 或 3 | |
N6786A * (双向电源模块) | 1 或 3 | |||
| N6791A | 0 到 61.2 | 0 到 20.4 | VM 和 AM | 2、3 和 4 |
N6792A * (双向电源模块) | 0 到 61.2 | 0 到 40.8 | 仅 3 |
- * N6782A、N6784A、N6786A、N6791A 和 N6792A 仅在具有 KS833A2A 许可证的基于事件的电源分析版本 1.1.03079.0 或更高版本中受支持。
- N6785A、N6786A 和 N6792A 等双向电源模块具有更高的容量,安装在 N6705C 中时将占用两个插槽。只能将它们安装在通道 1 或 3 上。当安装在通道 1(电池仿真器)中时,通道 2(功率检测器)将自动禁用,并且您将无法使用通道 2 监视射频事件。
不建议在通道 1 中安装 N6784A 模块,因为它不支持无缝自动选择量程 (SMR) 功能。当 N6784A 安装在通道 1 中时,软件将自动断开连接。
不建议在通道 1 中安装 N6791A 和 N6792A 模块,因为它们不支持电源功能。
下一部分
根据测试案例和要求,配置以下设置: