功率检测器
根据“Center Frequency”设置,此设置将缩放从通道 2 功率检测器采集的跟踪曲线的幅度。

注释
此时,请确保您已经创建或加载了 .analysis2 文件。该文件包含软件设置、原始数据和重新采样的数据。
- “File”>“New” 将从 Default.analysis2 文件检索已保存的设置。
- “File”>“Open” 将加载上一次用户保存的设置。您可以使用此功能从其他用户加载数据集和软件设置。
| 设置 | 描述 |
|---|---|
| Center Frequency (MHz) | 设置中心频率。如果适用,可将中心频率设置为 100 到 2900 MHz。 例如,当测量在 915 MHz 频率下工作的设备时,可在“Center Frequency”字段中输入 915。默认值:2440 MHz。 |
| Offset | 输入的偏移值将用于补偿被测设备射频输出和射频功率检测器之间的任何路径损耗。 如果适用,可输入被测设备和射频功率检测器之间的信号强度变化量。这通常是一个负数。 |
| Reset to Generic | 单击此按钮可将值恢复为出厂默认值。 |
| Slope 和 Intercept 值 (dBm) | 这些表征值将由是德科技通过各个 X8712AD RF 事件检测器提供。建议您使用提供的数据更新软件中的表。这样做可以提高射频事件检测器的功率精度。 这些值在射频检测器随附的印刷副本中。或者,您可以使用 Infoline (https://service.keysight.com/infoline/public/default.aspx) 并通过输入产品号“X8712A”以及射频检测器的序列号/ID 号来检索它。
|
下一部分
根据测试案例和要求,配置以下设置: