触发
此设置可设定开始或停止为结果制表的触发点。有三种模式可用,每种模式的设置如下表所述。
当选择正确的捕获模式以使用基于事件的电源分析应用程序测量您的 IoT 设备时,您需要注意以下所述的每个触发模式的优点和局限性。
每个通道的 连续模式 最小采样周期为 102.4uS(四个活动通道为 409.6uS)。在连续采样模式下,N6705C 硬件可以在内部以大约 20uS 的速率对数据进行采样,同时保持平均值。然后将此数据重新采样到请求的采样周期(即 102.4uS)。向下采样的目的是使系统能够传输数据,而不会导致循环缓冲区不足或超负荷运行。
由于 N6705C 测量的是采样周期内的平均电流(或电压),因此在对测量数据进行向下采样时,可以保持测量的准确性。N6705C 基于新采样周期内的测量数据重新求取平均值。如果将测量的电流(或电压)与时间的关系视为曲线下面积,那么通过重新采样,我们可以保持原始采样数据的准确性(以更快的速率进行测量)。在下面的示例中,红色跟踪曲线是实际波形,橙色是初始采样,紫色是最终采样。如果我们查看所有三个采样率共用的任何时间段,则数据的总和(曲线下面积)将是相同的。在此示例中,如果我们查看从 31 到 40 的曲线下面积,我们会看到对于所有三条曲线,它们在 13005 处都是相同的。

由于 N6705C 硬件的采样系统及其属性,某些细节可能会由于事件采样不足而丢失。当平均电压或电流保持不变时,峰值测量将受到影响。由于估计的电池寿命是根据平均电流值计算得出的,因此在使用连续模式时,结果仍然相当准确且有用。
在单模式下,采样存储器用于捕获一个数据块。与连续模式相似,硬件会捕获数据并将其写入内部存储器,然后再将其传输到主机 PC。因此在此模式下,采样率将更快。实际上, 单触发模式 下一个通道的最小采样周期为 5.12uS(四个通道为 20.48uS)。与连续模式相似,单模式在采集过程中存储平均电流,然后在达到最大采样率时重新采样,然后再存储在采样存储器中(1 个通道为 5.12uS)。这意味着单模式或连续模式的平均结果之间没有统计差异。
考虑到这些差异,您可以开始了解如何使用单模式和连续模式的特殊优点和缺点来更充分地利用该软件。如果有帮助的话,您可以将单模式想象成一张微距照片,将连续模式想象成一张风景照片。
- 该 单模式 用于捕获高保真度信息,并能够分析包含大量细节的快速事件。此模式适用于测量具有快速采样率的事件,例如 IoT 射频事件(数百微秒),例如 BLE 信号。使用此模式,您可以了解有关射频事件可能如何影响电池寿命以及 LED 可能如何影响的详细信息。
- 但此模式不支持长时间捕获数据。在最快的采样率下,单模式捕获将限制在 2.68 秒。由于这一限制,您可能会丢失设备性能的一些细节。
- 至于 连续模式,您将能够捕获大量数据(最多八天),尽管您将放弃单模式下的某些保真度。一般认为,当事件持续时间(猝发)小于硬件采样率的两倍时,保真度将丢失。由于事件的采样率不足,您可能会丢失细节。
- 由于平均电流或电压不受采样率的影响,因此您可以根据连续模式下的结果(平均电流、电池寿命等)进行估算,这将增进您对设备的了解。
当每个工具都按设计使用时,它们可以协同工作,呈现单一模式下隐藏的细节。总之,正如您不会使用微距镜头来拍摄山脉照片一样,在测量 IoT 设备时,应注意要使用哪种拍摄模式。

| 模式 | 描述 |
|---|---|
Single 将即时触发发送至测量系统。 | Status:用于在重置或不重置的情况下以远程方式触发仪器。
Timeout (s):设置系统超时之前等待的实际时间。此设置以前在 1.x 版中称为时间变量。 Enable Delay: 选中此框可输入按下“Acquire”按钮与实际的测量开始时间之间所需的延迟时间(以秒为单位)。 Delay(s):设置在重置后输入所需的延迟时间(以秒为单位)之前要等待的时间量。默认值设置为 0。 |
Triggered 仅当满足设定条件时才开始捕获波形。 | “Status”、“Center Frequency”、“Timeout”和“Delay”设置的说明如“单模式”中所述。 Source:从四个通道中选择其中一个来启用这些触发设置。一次只能选择一个通道。如果安装了 N6781A 或 N6785A 模块,软件将保存所有 4 个通道的上次触发设置。 Slope:选择仅在满足此条件时要制表的数据模式。
Level: 根据选定的源设置将显示在主图表(红色水平线)上的阈值电平。下面的示例显示通道 2 的电平设置为 -40 dBm。
|
Continuous Mode - Data Logging 在指定的持续时间内连续捕获波形。 | Data File Path: .H5 文件的路径和文件名。文件名将自动生成并与 analysis2 文件名的名称同步。 “Press Stop Button to Stop Continuous Acquisition”复选框: 选中此复选框可启用“Stop”按钮在持续时间结束前停止采集。否则,只能等到设定的持续时间结束。 Continuous Acquisition for Duration: 以 (小时):(分钟):(秒).(毫秒) 格式设置软件连续采集数据的持续时间。您仍然可以使用“Stop”按钮停止采集。 注释:选择“Continuous Mode”将禁用样本和持续时间中的时间跨度和样本大小函数。根据在“Time Interval”中输入的值,KS833A2A 将计算如下定义的信息:
|
在数据采集过程中,每采集 10,000 个数据点,主图表就会更新一次。根据为数据记录设置的时间间隔和持续时间,软件将计算运行次数(舍入到最接近的整数),以获取 10,000 个数据点。
以下是两个设置,以演示基于 409.6 微秒这一时间间隔的计算。捕获 10,000 个数据点的持续时间将为 4.096 秒。通过将设置的持续时间除以捕获 10,000 个数据点的持续时间,可以计算运行次数。
要捕获 25 秒的数据,软件预计将精确记录 10,000 个数据点的 6.104 次运行。由于软件只能在 10,000 个数据点的倍数处停止采集数据,因此它将舍入为 6 次,最多只能捕获 24.576 秒的数据。
同样,软件预计将执行 10,000 个数据点的 6.519 次运行,以捕获 26.7 秒的连续模式数据记录。当舍入到最接近的整数时,软件将在 28.672 秒后完成 7 次运行。
连续模式的最小时间间隔取决于选定的活动通道数:
- 一个通道:0.0001024 秒
- 两个 通道:0.0002048 秒
- 三个 通道:0.0003072 秒
- 四个 通道:0.0004096 秒
下一部分
根据测试案例和要求,配置以下设置: