主图表
主图表是显示从通道 1 到 4 所录制波形的指定区域,取决于设置和配置的通道数。本节包括概览图,其中以最小化视图显示为通道 1(黄色)录制的完整波形。您必须选择查看主图表中至少一个波形。
注释
软件将限制最大缩放级别,以便至少显示 11 个样本。
有关此区域中可使用的设置和功能的信息,请转到

数据重新采样
基于事件的电源分析每秒可以采集大约 9700 个样本。为了直观地显示大量数据,必须减少呈现给绘图引擎的数据总数。为了减少要显示的数据量,我们开发了一种对数据进行重新采样的算法。重新采样算法保留了数据的特性,因此它将以较低的分辨率忠实地反映完整数据集的情况。该算法始终保留数据的最小值和最大值。
如下图所示,主图表和概览图是基于重新采样的数据绘制的,而 CCDF 图、分析结果以及每个事件所用时间和电量消耗条形图使用原始数据(完整数据集)进行计算。
计算始终基于完整的数据集。