保存和导出结果
保存结果
有两个快速选项可以保存结果和设置文件。

- 单击 “Save” 以保存在仪器设置中所做的更改以及已加载文件的原始数据。
- 单击 “Save As” 将设置和原始数据保存在具有您选择的名称的新 .analysis 文件中。
处理大型数据集时,软件保存结果所需的时间可能会因文件大小和 PC 规格而异。
注释
根据运行测量之前在触发中选择的模式,软件将创建以下文件。您将需要这些文件才能成功地将脱机数据加载和检索到基于事件的电源分析软件中。
对于单模式或触发模式:
- .Analysis2 文件包含软件设置、原始数据和重新采样的数据。这是用户首次启动基于事件的电源分析软件时将创建的文件。
对于连续模式:
- .Analysis2 文件包含软件设置和重新采样的数据。
- .H5 文件是在“Triggers”设置中选择“Continuous Mode”时创建的。该文件将包含使用连续模式录制的原始数据。
导出结果
建议使用导出功能以捕获不同缩放级别的分析快照。将数据导出到 CSV 文件将包括以下信息:
- 主图表最多可导出 3000 点(主图表的当前缩放级别)
- CCDF 图数据
- 所用时间/消耗图数据
- 主图表数据范围的摘要信息(电池寿命、总电量、循环时间、最大电流、平均电流)
- 配置信息
此功能不会导出 .csv 文件中的完整数据集。
在导出数据之前,请确保结果是最新的。单击 “File”>“Export” 并浏览到保存 .csv 文件的位置。

重要提示
应用程序限制
但是,由于数据集的大小及其对实际计算平台的依赖性,将完整的数据集导出为 CSV 可能不切实际。CSV 文件格式变得 越来越难使用, 因为它们需要将 整个数据集加载到 RAM 中(至少是暂时的)。分层数据格式版本 5 (HDF5) 是一种更好的方法。
软件包限制:
- Excel:约 100 万行
- Minitab:约 1000 万行
- SAS:约 20 亿行
- Mathematica:可能类似于 Matlab,但受系统资源限制
- Matlab:约 2^45 行 (3.5E13)
HDF5 或 H5 文件格式
Keysight 分层数据格式版本 5(HDF5 或 H5)是一种通用的、独立于机器的标准方式,工程和科学领域使用这种方式将科学数据存储在文件中,以便共享。由于这种文件格式比 CSV 文件更有效,许多软件包已经支持这种文件格式。
对于连续模式数据,基于事件的电源分析软件将以 HDF5 或 H5 文件格式存储数据。因此,您可以直接将此文件类型导入大多数应用程序,如 SAS、Mathematica 和 Matlab。那些没有本机支持的软件可能需要使用插件才能执行此操作。
下一部分
要检索脱机数据并将其加载到基于事件的电源分析软件,请转到加载脱机数据。