加载脱机数据
本节提供有关如何将脱机数据加载到基于事件的电源分析以进行测量后脱机数据分析的分步说明。
注释
根据运行测量之前在触发中选择的模式,KS833A2A 将创建以下文件。您需要这些文件才能成功地将它们加载到 KS833A2A 软件中。
对于单模式或触发模式:
- .Analysis2 文件包含软件设置、原始数据和重新采样的数据。
对于连续模式:
- .Analysis2 文件包含软件设置和重新采样的数据。
- .H5 文件是在使用连续模式开始数据采集时创建的。
示例文件位于 C:\Users\<userName>\Documents\Keysight\PathWave\EBPA\SampleFiles,您可以在没有硬件的情况下使用这些文件:
- 单模式:SensorTagSingleMode.analysis2
- 连续模式:SensorTagContinuousMode.analysis2 和 SensorTagContinuousMode.h5
以下是加载脱机数据时需要注意的几个事项:
- 要与其他用户共享数据集,需要提供 .analysis2 文件。如果使用连续模式录制数据集,则需要 .H5 文件。
- 要加载脱机数据,需要加载 .analysis2 文件。对于连续模式,需要在提示时找到 .H5 文件。
- 建议将 .analysis2 和 .H5 保存在同一文件夹中,最好是 C:\Users\<userName>\Documents\Keysight\PathWave\EBPA。
执行以下步骤并加载相应的文件,以便在软件上显示数据。