分析结果和图表
本节介绍另外两种类型的图表,它们是互补累积分布函数 (CCDF) 和所用时间和电量消耗。分析结果和图表将根据缩放区域进行更新。

CCDF
互补累积分布函数 (CCDF) 图是一个信号处于或高于给定电流电平的概率图。CCDF 图中跟踪曲线的默认 Y 轴表示:
- 黄色跟踪曲线的时间百分比 (%)
- 蓝色跟踪曲线的电量百分比 (%)
使用数据系列工具提示功能(默认情况下启用),您可以在图表上移动光标以查看相应的 X 和 Y 值。两条跟踪曲线将显示相同的 X 轴值,即电流(采用对数标尺)。有关 CCDF 图表设置的详细信息,请转到图表属性。
例如,在下面的图表中,只有 4.91% 的时间电流等于或高于 3.60 mA,但在消耗的总电量中,只有 74.20% 是由于电流电平等于或高于 3.60 mA。

每个事件所用时间和电量消耗
此条形图是与每个事件所用时间和电量消耗相关的结果的摘要。将鼠标悬停在条形图上以查看每个事件的值。

下一部分
本节包括以下部分: