전력 감지기
Center Frequency 설정에 따라 채널 2 전력 감지기에서 필요한 트레이스의 진폭을 확장합니다.

참고
이때 .analysis2 파일을 생성 또는 로딩했는지 확인해야 합니다. 이 파일은 소프트웨어 설정, 원시 데이터, 다시 샘플링된 데이터를 저장합니다.
- File > New 는 Default.analysis2 파일에 저장된 설정을 검색합니다.
- File > Open 은 마지막으로 사용자가 저장한 설정을 로딩합니다. 이 기능을 사용하여 다른 사용자로부터 데이터 센트 및 소프트웨어 설정을 로딩할 수 있습니다.
| 설정 | 설명 |
|---|---|
| Center Frequency (MHz) | 중심 주파수를 설정합니다. 해당하는 경우 중심 주파수를 100~2,900MHz 범위로 설정하십시오. 예를 들어 915MHz에서 작동하는 장치를 측정할 때는 Center Frequency 필드에 915를 입력합니다. 기본값: 2440 MHz |
| 오프셋 | 입력한 오프셋 값은 DUT RF 출력과 RF 전력 감지기 사이에서 손실된 경로를 보정하는 데 사용됩니다. 해당하는 경우, DUT 및 RF 전력 감지기 사이에서 신호 강도의 변경량을 입력합니다. 보통 음수입니다. |
| 일반으로 재설정 | 이 버튼을 클릭하여 출고 시 기본값으로 복원합니다. |
| Slope 및 Intercept 값(dBm) | 이러한 특성값은 Keysight가 각 X8712AD RF 이벤트 감지기를 통해 제공합니다. 제공된 데이터를 사용하여 소프트웨어의 테이블을 업데이트하는 것이 좋습니다. 그러면 RF 이벤트 감지기의 전력 정확도가 향상됩니다. 해당 값은 RF 감지기와 함께 제공되는 인쇄본에서 확인할 수 있습니다. 또는 Infoline(https://service.keysight.com/infoline/public/default.aspx)에서 제품 번호 'X8712A'와 RF 감지기의 Serial/ID 번호를 입력하여 검색합니다.
|
다음
테스트 사례와 요구사항에 따라 다음 설정을 구성합니다.