트리거
이 설정은 결과를 표로 작성하는 것을 시작 또는 중단하는 트리거 지점을 설정합니다. 세 가지 모드를 사용할 수 있고 각 모드의 설정은 아래 표에 설명되어 있습니다.
이벤트 기반의 전력 분석 애플리케이션으로 IoT 장치를 측정하기 위해 적절한 캡처 모드를 선택할 때는 아래 설명과 같이 각 트리거 모드의 이점과 한계를 고려해야 합니다.
예를 들어 연속 모드 의 최소 샘플링 기간은 모든 채널에서 102.4uS(활성 채널 4개는 409.6uS)입니다. 연속 샘플링 모드에서 N6705C 하드웨어는 약 20uS의 속도로 평균을 유지하면서 내부에서 데이터를 샘플링할 수 있습니다. 그런 다음 이 데이터를 요청된 샘플링 기간(102.4uS)에 대해 다시 샘플링합니다. 다운 샘플링의 목적은 시스템이 순환 버퍼를 너무 적게 또는 너무 많이 두지 않고 데이터를 스트리밍하도록 지원하는 것입니다.
N6705C는 샘플링 기간의 평균 전류(또는 전압)를 측정하기 때문에 측정한 데이터를 다운 샘플링할 경우 측정값의 정확도를 유지할 수 있습니다. 사실상 N6705C는 새로운 샘플링 기간에 대해 측정된 데이터의 평균값을 다시 구하는 셈입니다. 측정한 전류(또는 전압) 및 시간을 곡선 아래의 영역으로 생각해 보면, 다시 샘플링함으로써 처음 샘플링한 데이터(더 빠른 속도로 측정)의 정확도를 유지할 수 있습니다. 아래 예시에서 빨간색 트레이스는 실제 파형, 주황색은 첫 샘플링, 보라색은 최종 샘플링을 나타냅니다. 3가지 샘플링 속도 모두에서 공통이 되는 기간을 살펴보면 데이터의 합계(곡선 아래 영역)는 동일합니다. 이 예에서 31~40의 곡선 아래 영역을 살펴보면 13005에서 3개 곡선 모두에 대해 동일합니다.

N6705C 하드웨어의 샘플링 시스템과 속성으로 인해 이벤트 샘플링이 부족하여 특정 세부 사항이 손실될 수 있습니다. 평균 전압 또는 전류에는 영향이 없지만 피크 측정값은 영향을 받게 됩니다. 예상 배터리 수명은 평균 전류값을 바탕으로 계산하기 때문에 연속 모드 사용 시 결과는 여전히 꽤 정확하고 유용할 것입니다.
단일 모드에서 샘플링 메모리를 사용하여 데이터 청크 1개를 캡처합니다. 연속 모드와 비슷하게 하드웨어는 데이터를 캡처하고 이를 내부 메모리에 쓴 다음 호스트 PC로 전송하도록 합니다. 따라서 이 모드에서는 샘플링 속도가 훨씬 빨라질 수 있습니다. 실제로 Single 트리거 모드 에서 한 채널의 샘플링 최소 기간은 5.12uS(채널 4개는 20.48uS)입니다. 연속 모드와 마찬가지로 단일 모드에서도 수집 중 평균 전류를 저장한 다음, 샘플링 메모리에 저장하기 전에 최대 샘플링 속도로 다시 샘플링합니다(1개 채널은 5.12uS). 즉 단일 모드 또는 연속 모드의 평균 결과 사이에 통계적으로 차이가 없습니다.
이러한 차이와 함께 단일 모드와 연속 모드의 장단점을 고려하여 이 소프트웨어를 최대한 활용하는 방법을 파악할 수 있습니다. 단일 모드는 매크로 사진, 연속 모드는 풍경 사진이라고 생각하면 도움이 됩니다.
- 단일 모드 는 충실도가 높은 정보를 캡처하는 데 사용하며, 많은 세부 정보가 포함된 이벤트를 빠르게 분석할 수 있습니다. 이 모드는 IoT RF 이벤트(BLE 신호 등)와 같이 샘플링 속도가 빠른(수백 마이크로초) 이벤트를 측정하는 데 적합합니다. 단일 모드에서는 RF 이벤트가 배터리 수명에 미치는 영향을 LED와 비교하여 상세하게 확인할 수 있습니다.
- 하지만 이 모드로는 긴 기간의 데이터를 캡처할 수 없습니다. 최대 샘플링 속도에서 단일 모드로 캡처할 경우 2.68초로 제한되기 때문에 장치 성능과 관련된 일부 세부 사항을 놓칠 수 있습니다.
- 연속 모드에서는 많은 양의 데이터(최대 8일)를 캡처할 수 있지만 단일 모드와 같은 충실도는 포기해야 합니다. 일반적으로 이벤트 기간(버스트)이 하드웨어 샘플링 속도의 2배보다 짧은 경우 충실도가 손실됩니다. 이벤트의 샘플링 속도가 낮아 세부 사항을 놓칠 수 있습니다.
- 평균 전류 또는 전압은 샘플링 속도의 영향을 받지 않기 때문에 연속 모드의 결과(평균 전류, 배터리 수명)를 통해 예측하여 장치에 대한 이해도를 높일 수 있습니다.
각 툴을 원래 용도대로 사용할 경우 서로 연동되므로 한 가지 모드에서는 알 수 없는 세부 정보를 확보할 수 있습니다. 산의 사진을 찍을 때 매크로 렌즈만 사용하지 않듯이 IoT 장치를 측정할 때에도 사용할 캡처 모드를 고려하는 것이 좋습니다.

| 모드 | 설명 |
|---|---|
Single 즉각적인 트리거를 측정 시스템으로 보냅니다. | Status: 재설정 여부와 상관없이 원격으로 계측기를 트리거합니다.
Timeout (s): 시스템의 시간이 초과하기 전에 실제 대기 시간을 설정합니다. 이전에 이 설정은 버전 1.x에서 Time Variable이었습니다. Enable Delay: 이 확인란을 선택하고 Acquire 버튼을 누른 다음 실제 측정 시작 시간 사이에서 원하는 지연 시간을 (초 단위로) 입력합니다. Delay(s): 재설정 후 초 단위의 원하는 지연 시간으로 들어가기 전에 대기할 시간 길이를 설정합니다. 기본값은 0으로 설정됩니다. |
Triggered 설정 기준이 충족된 경우에만 파형 캡처를 시작합니다. | Status, Center Frequency, Timeout, Delay 설정은 Single 모드에서 설명되어 있습니다. Source: 이 트리거 설정을 활성화하려면 네 개 중에서 한 채널을 선택합니다. 한 번에 한 채널만 선택합니다. N6781A 또는 N6785A 모듈이 설치되어 있는 경우 소프트웨어가 채널 네 개 모두에서 각 마지막 트리거 설정을 저장합니다. Slope: 기준을 충족할 때만 표로 만들 데이터 패턴을 선택합니다.
Level: 메인 차트에 표시될 임계값 레벨을 설정합니다(빨간 가로선, 선택된 소스에 따라 달라질 수 있음). 아래 예에서는 레벨이 채널 2에 대해 -40dBm으로 설정되어 있습니다.
|
Continuous Mode - Data Logging 지정된 기간 중 연속적으로 파형을 캡처합니다. | Data File Path: .H5 파일의 경로와 파일 이름을 표시합니다. 파일 이름은 자동으로 생성되고 analysis2 파일 이름과 동기화됩니다. Press Stop Button to Stop Continuous Acquisition check box: 이 확인란을 선택하면 Stop 버튼의 사용이 활성화되어 기간이 끝나기 전에 수집을 중단할 수 있습니다. 그렇지 않은 경우, 설정된 기간이 끝날 때까지 기다려야 합니다. Continuous Acquisition for Duration: 소프트웨어가 연속적으로 데이터를 수집하도록 (시간):(분):(초).(밀리초)로 기간을 설정합니다. Stop 버튼을 사용하여 수집을 중단할 수 있습니다. 참고: Continuous Mode를 선택하면 샘플 및 기간에서 Time Span 및 Sample Size 기능이 비활성화됩니다. Time Interval에 입력한 값을 기반으로, KS833A2A는 아래 정의된 대로 다음 정보를 계산합니다.
|
데이터 수집 도중, 메인 차트는 10,000개의 데이터 지점을 수집할 때마다 업데이트됩니다. 데이터 기록을 위해 설정된 시간 간격과 기간에 따라, 소프트웨어는 10,000개의 데이터 지점을 수집할 실행 횟수(가장 가까운 정수로 반올림)를 계산합니다.
다음은 409.6밀리초 시간 간격에 따라 계산을 실행하는 두 가지 설정입니다. 10,000개의 데이터 지점을 캡처할 기간은 4.096초입니다. 기간 설정을 10,000개 데이터 지점을 캡처할 기간으로 나누어서 실행 횟수를 계산할 수 있습니다.
소프트웨어는 25초 분량의 데이터를 캡처하기 위해 10,000개의 데이터 지점에 대해 정확히 6.104 실행을 기록할 것으로 예상됩니다. 소프트웨어는 10,000 데이터 지점의 배수에서만 데이터 수집을 중지할 수 있기 때문에 6번째 자리에서 반올림하고 최대 24.576초 분량의 데이터만 캡처합니다.
마찬가지로, 소프트웨어는 26.7초 분량의 연속 모드 데이터 기록을 캡처하는 데 10,000개의 데이터 지점에 대해 6.519회 실행할 것으로 예상됩니다. 가장 가까운 정수로 반올림되면, 소프트웨어는 28.762초 후에 7회 실행을 완료합니다.
연속 모드의 최소 시간 간격은 선택한 활성 채널의 수에 따라 달라집니다.
- 1개 채널: 0.0001024 초
- 2개 채널: 0.0002048 초
- 3개 채널: 0.0003072 초
- 4개 채널: 0.0004096초
다음
테스트 사례와 요구사항에 따라 다음 설정을 구성합니다.