执行连续模式数据记录
使用连续模式在用户定义的时间范围内录制和保存数据采集,并观察设备在典型操作周期中的电量消耗行为。
在数据采集过程中,每采集 10,000 个数据点,主图表就会更新一次。根据为数据记录设置的时间间隔和持续时间,软件将计算采集 10,000 个 数据点的运行次数(舍入到最接近的整数)。以下是两个设置,以演示基于 409.6 微秒这一时间间隔的计算。捕获 10,000 个数据点的持续时间将为 4.096 秒。通过将设置的持续时间除以捕获 10,000 个数据点的持续时间,可以计算运行次数。
要捕获 25 秒的数据,软件预计将精确记录 10,000 个数据点的 6.104 次运行。由于软件只能在 10,000 个数据点的倍数处停止采集数据,因此它将舍入为 6 次,最多只能捕获 24.576 秒的数据。
同样,软件预计将执行 10,000 个数据点的 6.519 次运行,以捕获 26.7 秒的连续模式数据记录。当舍入到最接近的整数时,软件将在 28.672 秒后完成 7 次运行。
按照以下步骤配置软件以执行连续数据记录。
- 单击右侧的 “Configuration” 按钮以显示下方的面板。选择与硬件设置匹配的正确 配置文件 (如配置面板中所述)。
- 为每个启用的通道配置电压和电流设置(取决于选定的配置文件)。有关更多信息,请转到通道。
对于触发模式,可从下拉列表中选择 “Continuous” 以显示相关控件,如下所示。使用连续模式将会禁用触发中所述的某些设置。
注释将触发模式设置为连续模式将自动生成 .H5 文件的相应文件名和文件路径,如“Long Term Logging Data File Path”设置中所示。该 .H5 文件将包含使用连续模式录制的原始数据。
根据选定的活动通道数,在“Sample & Duration”部分中输入所需的时间间隔。请参阅下面的注释,了解您需要根据通道数设置的最小时间间隔。
重要提示连续模式的最小时间间隔取决于选定的活动通道数:
- 一个通道:0.0001024 秒
- 两个通道:0.0002048 秒
- 三个通道:0.0003072 秒
- 四个通道:0.0004096 秒
- 根据时间间隔,基于事件的电源分析软件将计算以下定义的信息。
- Data Capture Rate (MB/min): 计算采集数据的捕获速率
- Capture Storage Capacity: 以 (天) (小时) (分钟) 格式计算预期的存储容量
接下来,选择首选选项以停止数据采集。有两个选项可用:
- 在“Continuous Acquisition for Duration”中,以 (天) (小时):(分钟):(秒):(毫秒) 格式输入所需的持续时间。一旦在设定的持续时间内录制了数据,软件将停止采集数据。
- 选中 “Press Stop Button to Stop Continuous Acquisition” 复选框。此选项将允许使用“Stop”按钮随时停止数据采集。确保您的 PC 有足够的空间来存储结果。
下一部分
准备好设置后,单击“Configuration”按钮以隐藏此面板并转到采集数据以开始数据采集。